This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:如何计算 VFB @ 125C、以及更改电感值的任何问题。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910362/tlv62568a-how-to-calculate-vfb-125c-and-any-issue-to-change-inductor-value

器件型号:TLV62568A

您好!

我的客户正在考虑如何在 Tj=125C 时计算 MAX VFB、如下所示。 此方法是否正确? 请告诉我们。
 TLV62568A 数据表指出、Vin=5V/Tj=25C 时的 VFB 最小值:0.588V/典型值:0.6V/最大值:0.612V。 此外、我们还可以找到"VFB vs Tj"图。   根据该图、Tj=25C 和 Tj=125C 之间 VFB 的 Diff 为0.00015V。   因此 MAX VFB @ Tj=125C 为0.612+0.00015=0.61215。

我的客户希望将电感器值从建议的1uH 更改为1.5uH 或2.2uH。 这会导致什么问题?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    我将与团队进行核实、我将在今天晚些时候或明天之前向您回复最新消息。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu-san、

    我在内部发送了一封电子邮件以回复您的问题、因此我将关闭此主题。

    此致、

    Excel