Other Parts Discussed in Thread: LM5036, UCC2813-2
大家好、
如标题所示、由于系统设计无风扇、因此目标效率为95%、而更高。 请按如下所示检查电气参数。
请推荐您的解决方案和组件功率损耗分布图。 如果有 EVM、将会很好。 谢谢。
VIN=41.1V~57V (通常为48V)
VOUT_INAING_54V (Vout_MIN=52V)
PIN_max=71W
Pout=引脚 x eff。
Muhsiu。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5036, UCC2813-2
大家好、
如标题所示、由于系统设计无风扇、因此目标效率为95%、而更高。 请按如下所示检查电气参数。
请推荐您的解决方案和组件功率损耗分布图。 如果有 EVM、将会很好。 谢谢。
VIN=41.1V~57V (通常为48V)
VOUT_INAING_54V (Vout_MIN=52V)
PIN_max=71W
Pout=引脚 x eff。
Muhsiu。
您好、Muhsiu、
对于您的电源设计,我建议您从 WEBENCH 开始: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 。 对于您所示的参数、WEBENCH 生成了129种不同的设计。 然后、您可以按任何参数、在本例中、按效率对设计进行排序/筛选。 然后、您可以比较其他因素并选择最适合应用的设计。
例如、LM5036是最高效率、但它是95组件设计;UCC2813-2的效率略低、且设计中有45个组件。 因此、您可以轻松地将设计与 WEBENCH 进行比较、以找到适合您产品的最佳解决方案。
请告诉我们您选择的设计以及您是否有任何其他问题。
此致、
~Leonard