This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165 PWM 调光

Guru**** 2387090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910577/tps61165-tps61165-pwm-dimming

器件型号:TPS61165

您好、专家、

我看到 PWM 调光频率范围的最佳性能为 6.5k 至100k Hz、您能不能帮助了解 PWM 调光频率在设计中的影响? 设置 低 PWM 调光频率或高 PWM 调光频率有何影响?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

      调光频率受内部 RC 滤波器的限制、我们的团队设计并验证了6.5kHz 至100kHz 的频率。 对不同的调光频率没有很大影响。  

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的快速回答、

    它对效率和亮度没有影响吗?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mark、您好!

       是的、它对效率和亮度没有影响。

    BR

    肖恩