This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950最小占空比要求

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910525/ucc28950-ucc28950-minimum-duty-requirement

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

你(们)好,先生

我设计了一个800W 系列型号,输出电压为12V、24V、36V、48V、54V

因为我想固定 NP 匝数、所以我必须调整占空比才能 实现它

是否有人建议义务不应低于最低限度?

Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    开始使用此产品的最佳位置是使用 Excel 计算器工具-您可以在产品网页上找到它。

    在 PSFB (UCC28950 / UCC28951)等降压派生拓扑中 、输入与输出之间的关系是 Vo = D Vin (NS/NP)。 在大占空比下运行时、转换器效率最高、通常情况下、设计人员将标称占空比设置为约70%。 这允许输入电压增加或降低、同时仍允许调节范围

    除非您有特殊理由在12V 至54V 的输出范围内使用单个变压器、否则最好为每个输出电压设计一个最佳变压器、并将标称占空比保持在70%范围内。

    此致
    Colin