This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757EVM:能否告诉我如何将 TPS23757 EVM 输出电压更改为6V?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910292/tps23757evm-could-you-please-tell-me-how-to-change-tps23757-evm-output-voltage-to-6v

器件型号:TPS23757EVM
主题中讨论的其他器件:TPS23757

 大家好、

 我的一位客户将使用 TPS23757开发他们的新 POE 产品。

 此外、它们还将参考 SLVU318B 中的原理图。

 但他们希望将输出电压从5V 更改为6V、以便 通过 LDO 驱动5V 模拟电路。

 那么、您能否告诉我如何将 TPS23757 EVM 输出电压从5V 更改为6V?  

  需要更改 SLVU318B 第11页表5中列出的所有器件?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您可能只需要更改6V 的反馈电阻器:R32和 R34。  

    不过、最好计算反馈组件(C29、C30、R33、R28)。  

    我还会确切地测量 VC、但我计算了它、看起来不错。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关计算、请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slva305c/slva305c.pdf

    有关反激式设计的更多公式。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。