This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452-Q1:ISO5452输出峰值电流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910451/iso5452-q1-iso5452-output-peak-current

器件型号:ISO5452-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5452
您好 TI  
我 对 ISO5452有疑问、希望与您核实。
在数据表中、我们可以看到 I (OUTH)最大值为2.7A、但在我们的设计中、可能略高于此值、我们想知道是否存在任何潜在风险、因此请帮助分析这一点。
image.png
下面是我们的设计、在关闭->打开时有两条电流路径、计算出的最大电流约为2.93A (>2.7A)、测试结果为2.358A @ 25C、2.8A@-40C (无图片)
image.png
image.png
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您的照片未显示。 请上传并重新发布。

    ISO5452可能在绝对最大值之外工作、但我们无法保证超出推荐工作规格的性能或可靠性。 尤其是在汽车应用中、我必须建议不要这样做。

    因此、我不建议您这样做。 通常、建议使用基于双极的推挽缓冲器或选择具有更高峰值电流规格的器件(例如 UCC217xx)来实现更高的额定电流

    但是、由于您不需要高得多的电流、您是否可以稍微增大外部栅极电阻器以使拉电流下降一点?

    最棒的

    Dimitri