This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:推荐产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910219/bq25713-recommended-product

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ25710

您好!

我的应用涉及使用 USB 插孔(最大500mA)为3节锂聚合物电池组充电。

但我发现以下器件具有相同的参数、  

我知道他们在 I2C 和 SMBus 上具有不同的控制接口。

BQ25713、BQ25710、BQ25713B、bq25703A、bq25700A

哪一个最适合我的设计?
感谢您提前提出建议。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从 BQ25710或 BQ25713开始、以提高其分辨率。 请参阅以下器件比较表、该表位于数据表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢