This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:最大 SS 时间

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910174/tps82130-max-ss-time

器件型号:TPS82130

大家好、

我的客户对 TPS82130软启动时间有以下问题。 请帮助回答。

  1.  TPS82130的最长 SS 时间是多少?
  2. 25ms 是否太大? 使用如此大的 SS 时间是否存在潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我不知道此器件的最大 SS 时间规格。 我不会担心25ms (~50nF CSS 电容器)。

    客户是否希望使用较长的 SS 时间来限制浪涌电流、或实现特定的加电定序、或出于其他原因?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    感谢您的评论。

    在我的客户应用中、加电定序需要25ms 的时间。