This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:在20%占空比下具有脉冲的最大20A LED 驱动器(2ms 导通、8ms 关断)

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910417/tps92641-20a-max-led-driver-pulsed-at-20-duty-cycle-2ms-on-8-ms-off

器件型号:TPS92641

您好!

我们需要驱动一个能够在~3.5V 时提供20A 电流的绿色 LED。 我们将在下面链接的电路板中实施该设计。

http://www.ti.com/tool/PMP8016

这似乎是完全符合我们的需要的。

脉冲要求为:

最大电流(20A)时导通时间为2ms

8毫秒关闭

占空比为20%。

问题:

(1)是否可以24V 直流运行电路板、或者有限制? 我们肯定会考虑使用更高的 VDS mos。

(2)电路是否能够以该占空比运行? 我不确定它是否可以连续运行、因为在各种示例中、我们只看到 Ton 约为几十[us]的"高频 PWM 模式"。。 在我的设计中、我需要2ms。

(3)分流 LED 的 MOS 必须耗散、因为它在80%的时间内吸收20A 电流、对吧? 在此期间、它耗散:rds、on * i * i =(几个 Mohms)* 20 * 20 [W]>>几瓦... 对吗?

(4)为什么上侧只有1个 MOS、下侧只有2个 MOS? 可能是因为顶部需要小电流、而底部需要多个放大器的同步整流??

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 测试数据显示其在测试报告中以21V 输入运行。  尽管需要检查组件的额定电压、但它应该能够达到24伏、并通过整个设计过程确保其正常工作。

    2) 2) 您可以在较低的 PWM 频率下运行。  我会考虑使用 UDIM、那么同步 MOSFET 不会被使用。  它基本上启用调光。  它只是打开和关闭栅极驱动器。  如果不够准确(电感器上升和下降时间)、则可以使用 SDIM。

    3) 3) 使用 SDIM 时,MOSFET 必须耗散 RDSON*I^2,您是正确的。  温度升高时、该 MOSFET 可能会高达10 m Ω。  这将是4W * 0.8 = 3.2W。

    4) 占空比。  如果输出为4V 且输入为12V、则上部 MOSFET 的导通频率为前者的一半、而下部 MOSFET 的导通频率为前者的一半、因此如果上部和下部 MOSFET 使用一个 MOSFET、上部 MOSFET 的导通损耗将为下部 MOSFET 的一半、 占空比为33%、占空比为67%。  24V 时、上部 MOSFET 导通时间更短。

    此致、