This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122 IVCC 或 VCC 工作电流是多少?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910421/lm5122-what-is-lm5122-ivcc-or-vcc-operating-current

器件型号:LM5122

在本例中、I IVCC"工作电流"与 VCC 稳压器的静态电流相同?

通过阅读其它一些文章,我是否正确地理解运行期间的 IVCC 是 QG*FSW? 这里的 IVCC 是否只是内部 VCC 稳压器的一种"静态电流"?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie、

    LM5122的 IVCC 由其驱动的外部 MOSFET 决定。  基本而言、

    IVCC = 8mA + Qg_TOTAL x FSW

    其中8mA 是 IC 逻辑获取的最大电流、不包括栅极驱动器消耗、而 Qg_total 是 MOSFET 的总栅极电荷、而 Fsw 是开关频率。  请注意、根据 数据表 Vcc 电流限制、IVCC 不应超过50mA。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi