This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:接口:输出低电压电平

Guru**** 2519170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910258/bq25155-interface-output-low-voltage-level

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件:CC2642R

您好!

如果我使用的是工作电压为2.0V 的 MCU CC2642R。 因此、这使得 MCU 最高的 GPIO 输入电压能够可靠地解释为低电平、VIL、0.4V (0.2 x 2V)。

另一方面、BQ25155输出电平将为0.5V (0.25 x 2V)。

在这种情况下、当 BQ25155具有输出低电平信号时、MCU GPIO 将无法将输入信号转换为低电平。 我是对的吗?

有什么解决方案吗?

请提供建议。

谢谢