This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:寄存器中未显示电池7电压(因此我可以#39;t 充电)

Guru**** 2619975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910308/bq40z80evm-020-cell-7-voltage-not-shown-in-register-thus-i-can-t-charge-it

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

尊敬的 TI 代表:

我有7节电池配置。 前6节电池的所有6个电压显示在寄存器中、但最后一节电池(第7节电池)未显示。 当我断开第7个电池并使其短路时、它工作正常、但我也需要连接最后一个电池。 您知道问题是什么吗? 如何纠正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您需要将电池节数更改为7。 此外、将多功能引脚(VC7EN 和 V7SENSE)设置为所需的功能。  

    有关更多详细信息、请参见 bq40z80 TRM。

    Andy