This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:布局问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63806, TPS63806EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927772/tps63806-layout-question

器件型号:TPS63806

您好!  

我对 TPS63086布局有一些疑问

TPS63806数据表中的布局指南之一是"对功率级的电源电压和模拟级的电源电压使用单独的走线"。 器件的两个输入引脚都标记为"VIN"、示例布局似乎并不区分它们。 是否可以忽略此准则?   

2.参考示例布局、电感器是否可以放置在底部? 这样就不需要额外的8个通孔来连接电感器、从而实现更紧凑的设计。 在这种情况下、将电感器放置在底部是否存在缺点?  

此外、参考 TPS63806EVM 中的示例布局、引脚 B2、B3和 D2、D3中似乎有穿孔过孔。 由于焊盘直径仅为0.23mm、我想知道使用了什么类型的过孔? 它是某种堆叠式微通路还是其他某种技术?  

       

提前感谢您、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果两个 VIN 引脚附近有一个电容器、您可以忽略这一句。

    2.是的、电感器可以位于底部。

    3.在 BGA 封装的引脚上可以放置一种特殊的过孔。 我知道它使用激光技术、但我不会把这种通路的官方名称打结。 您可以询问 PCB 的制造情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的最小通孔过孔钻头尺寸为8mil、因此不适合9mil 焊盘。 我们可以使用5mil 激光通孔、但它们的钻孔深度有限(仅限组件侧-> L2)。   

    因此、我们决定在下面所示的配置中使用三个通孔过孔。 您认为这种安排是什么?  

    组件层:

    内层:

    再次感谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉耽误你的时间、布局还可以。 如果有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板已发送至制造部门。 如果出现任何问题、我将进行更新。  

    再次感谢、

    Alex。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    还有一点、什么是反馈电阻器以及如何为 FB 网络放置布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反馈电阻器放置在顶部。 稳压器、电感器和电容器放置在 BOT 上。  

    希望从下图中可以清楚地看到这一点。  

    Alex。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    正常情况下应该可以。 因为 FB 靠近 PCB 的边缘、并且 FB 引脚具有高输入阻抗。 请确保不接触此引脚 、并注意引脚中的 ESD 事件。