This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:TPS92513HV 稳定性、56V 输入、44V 输出、1A 输出、无 PWM 调光

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910363/tps92513hv-tps92513hv-stability-consult-with-56vin-44vout-1a-and-no-pwm-dimming

器件型号:TPS92513HV
主题中讨论的其他器件:TPS92512TPS92513

大家好、

问题是输出波形不稳定。 当它们在输入电压为56V、输出电压为48V、负载为1A 且无 PWM 调光的情况下将输出频率配置为130kHz 时、占空比在时域中变化。

此外、下面是我的客户提出的一些问题:

在我们的数据表中、我们有用于补偿的 COMP 引脚。 我们能否连接电阻器/电容器以进行补偿? 您在这里有一些计算吗? 否则、您是否具有此器件的小信号模型基础?

在我们的数据表中、我们内部有斜率补偿结构。 您能否提供有关废液补偿的更多详细信息?

我们的 IC 内部是否有最大占空比限制?

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我对您的设计有一些疑问:

    比较器使用什么?  电感器值是多少?  负载 LED 是否亮起?  输出电容值是多少?  您的设计的电感器电流纹波是多少?

    1) 1) 是的、可以使用电阻器/电容器。  我们没有这方面的计算。  您可以扫描环路以获取增益/相位图。  另请尝试在 TPS92512上搜索、该器件上有更多信息、其工作方式与 TPS92513类似。

    2) 2) 我没有关于该部件斜率补偿的信息。

    3) 3)该器件可在启动 UVLO 发生时以100%占空比运行、需要刷新启动电容器(这是允许刷新启动的开关周期)、请参阅数据表第13页的第8.4.3节。

    此致、