请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 您好!
当充电器处于预充电模式时、充电电流寄存器(02h)设置为128mA、但充电电流读数(28h)始终为0。
1S 电池的充电电压设置为2.88V。
这里有什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当充电器处于预充电模式时、充电电流寄存器(02h)设置为128mA、但充电电流读数(28h)始终为0。
1S 电池的充电电压设置为2.88V。
这里有什么问题?