This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:未在预充电模式下充电

Guru**** 2535080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910339/bq25703a-not-charging-in-pre-charge-mode

器件型号:BQ25703A

您好!

当充电器处于预充电模式时、充电电流寄存器(02h)设置为128mA、但充电电流读数(28h)始终为0。

1S 电池的充电电压设置为2.88V。

这里有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低预充电电流时、信号为低电平。 由于 ADC 分辨率受限、ADC 电流读回可能具有宽容差、尤其是在低电流水平下。 这并不意味着实际充电电流为零。 我建议您使用电流表测量电流。