This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713、BQ25710、BQ25713B、BQ25703A、BQ25700A 之间有何差异?

Guru**** 2515710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910166/bq25713-what-is-the-difference-between-bq25713-bq25710-bq25713b-bq25703a-bq25700a

器件型号:BQ25713

请参阅主题帖标题。  

我正在尝试在应用的五个器件之间进行向下选择、但它们具有相同 的特性。  

具体而言、我正在尝试找到一个电池充电器 IC、它可以使用 USB 端口(限制为500mA)作为输入源为3S 锂聚合物电池组充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25713数据表中有一个器件比较表。 请参见下面的。