This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:低电压阈值设置

Guru**** 2532100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910212/bq24105-q1-low-voltage-threshold-setting

器件型号:BQ24105-Q1

您好!

我将在我的设计中选择 BQ24105-Q1。

我的应用低于5.4V、

它应该开始充电、

我想知道如何设置低电压阈值、

电池充电的方法。

我是否需要使用任何外部组件?

有什么参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yumiko:

    设置预充电阈值无需做任何操作、但需要根据数据表第13页的公式5设置电池的稳压电压。

    VLOWV 为预充电阈值、为稳压电压的71.4%。 如果电池电压低于 VLOWV、则应用预充电电流。 如果电池电压高于 VLOWV、则应用快速充电电流。 当充电器达到稳压状态时、它进入恒压阶段以降低电流、从而解决电池弛豫问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。