This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:外部偏置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910082/lm25145-external-bias

器件型号:LM25145

大家好、

我们正在寻找高电压 LDO 作为 LM25145的外部偏置源。 最大输入电压为24V-32V、但我们不知道最大偏置电流。 请提供一些解决方案吗? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     所需的最大偏置电流不会超过 VCC 短路电流、VCC 短路电流的典型值为50mA、如其数据表所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的快速响应!
    我们是否应该为内部栅极驱动器电源添加一些电流? 谢谢!

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您在 VCC 至 GND 中使用电容器、则该电容器将为驱动器提供高峰值电流。