主题中讨论的其他器件: TPS92515
我已经按照以下提到的机器视觉 LED 控制应用进行了操作:使用了 TPS92561和 TPS92515升压和降压控制器。
链接:https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2018/05/31/light-that-freezes-motion-insight-into-a-led-lighting-control-design-for-machine-vision?keyMatch=LED%20DRIVER%20FOR%20STROBE&tisearch=Search-EN-everything
根据我们的要求、我更新了原理图、为供您参考、我附加了相同的内容。
我遇到了升压电压问题。 根据应用手册、它应为48V、但我们的设计显示为53V。 TPS92515 IC 的输出电压为40V、代替24V。
此外、在连接 LED 后、触发器导通时间大于500uSec、降压转换器会烧坏。
我可能缺少一些明显的东西。
有关如何解决此问题的任何想法都将非常有帮助。
谢谢你。