This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:过流保护

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926048/tps61175-overcurrent-protection

器件型号:TPS61175

TPS61175用于5V 至24V 升压转换器应用。 遗憾的是、过流保护模式似乎存在问题、这会破坏我们的设计。

我们的原理图基于数据表中的应用建议、使用大约1.2MHz 的开关频率。 在附件 e2e.ti.com/.../TPS61175_5F00_overcurrent_5F00_issue.zip 中、您可以找到 BOM 和不同的示波器图片、其中说明了我们面临的问题。

请注意、电感器电流不是绝对值、因为使用的分流电阻器与温度相当相关、但它会给人一种波形的印象。 总输入电流使用万用表进行测量、从未超过1、5A。

在无负载启动 TPS (图1)时、输出电压稳定在所需的24V (蓝色曲线)。 开关电压不处于 PWM 模式、这是数据表中提到的最小负载要求除外。

将负载电流设置为10mA (图2)将转换为 PWM 模式。

现在、将负载增加到130mA 可显示电感电流如何上升。

但是、在140mA 时、开关电压会发生故障、PWM 频率降至290kHz (设定频率的1/5)、输出电压降至约6、8V。 这似乎是过流保护模式。
我不知道为什么激活此功能,因为根据数据表,我们明显远离所需的3A 最小电流。

此外、即使电流再次降低、此状态仍会持续(图8至12)。 仅当完全移除负载时、输出电压才会再次上升至24V、并且可以施加新的负载。

此问题出现在多个电路板上。

BR Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能否查看电感器电流? 它应该已达到最大输出电流限制点。  

    您可以与我们分享电感器的数据表吗? 我想检查它是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    软管 SMPS 的总输入电流保持在1、6A 以下、输出负载为150mA。
    纹波约为20%(如 OSCi 图片所示)、因此峰值电流应小于2A。
    请参阅随附的电感器数据表: e2e.ti.com/.../74404054150.pdf

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否检查了电源的最大输出能力? 是电源电流受限。

    另外、请更改为更高电流电感器进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    电源的电流被限制在3A。

    SMPS 的输入电压在故障期间没有下降(OSCi 图片、绿色曲线)。

    现在、我没有其他具有更高电流能力的电感器可用。 我希望在接下来的几天内交付产品,然后再尝试更大的产品。

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bernd 的更新

    另请同时与 TPS61175EVM 电路板进行比较、检查差异是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我上周订购了 EVM。 让我们看看比较结果是什么。

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我已离线向您发送更新。

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    谢谢。 我收到了电子邮件。 我今天很忙。 明天将回复您。

    请关闭此帖子吗? 谢谢!