主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
尊敬的 TI 专家:
对于 16S6P (21、6Ah) LiFePO 应用、我们希望在独立模式下使用 bq76952。
到目前为止、我们设计并生产了第一个 PCB 版本。
如果系统中未安装电池、我们将使用 BOTHOFF 功能来关闭 FET。
最适合的解决方案。
我还希望 bq 进入睡眠模式。 为此、我激活了睡眠位:
如果电池安装在系统中并且 BOTHOFF 引脚(引脚30)已转换为 Battery Minus、则 bq 进入睡眠模式:
如果电池不在系统中(BOTHOFF 引脚连接到3V3)、则 bq 保持在正常模式:
如果系统中未安装电池(BOTHOFF-Pin 连接到3V3)、是否有机会进入睡眠模式?
感谢您的帮助。
Klaus