This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:LED 不会以1%的占空比点亮

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921013/tps61042-led-does-not-light-up-at-1-duty-ratio

器件型号:TPS61042

您好!

我们使用 TPS61042、如以下电路:


通过将20kHz 频率的 PWM 信号输入 CTRL 引脚来执行 LED 亮度控制。 当 PWM 频率为20kHz 且占空比为20%时、LED 亮起。
但是。 当 PWM 频率为20kHz 且占空比为1%时、LED 不会亮起。
数据表中指出、当 PWM 信号为100Hz 至50kHz 且占空比为1%至100%时、LED 亮起。
您能不能建议为什么当 PWM 频率为20kHz 且占空比为1%时 LED 不会亮起。

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keng:

      PWM 信号质量如何? 您是否尝试过其他器件或尝试过信号发生器?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请提供建议。

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

       如果将 PWM 占空比降低至1%、则会提供"sw"、"Vout"和"Iout"的波形? 我要检查此设备是否正常工作?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请参阅附件和建议。

    e2e.ti.com/.../3056.Doc1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keng:

      感谢测试波形、您的输出电流是 PWM 波形真的很奇怪、它应该是恒定的、因为 TPS61042在模拟调光模式下工作、您能否确保您的输出电压大于 Vin? 您的 CNA 还尝试将 R48值增加到大约20欧姆、然后再次测试?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    另一个问题是、不可能将电流从20kHz 和占空比为1%的 LED 驱动器流向 LCD?  

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

       对于 TPS61042、可在20kHz 调光频率下实现1%的精度。 我们的调光频率在100Hz 至50kHz 之间变化。 对于整个调光频率、它都可以实现1%至100%的调光。 对于您的问题、您的输出电压如何?这真的很奇怪? 您已串行显示了两个 LED。 我想知道 LED 灯串的正向电压范围。 也许您可以申请一个 TPS61042EVM 来使用我们的 EVM 进行评估。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Sean、

    我们发现、当输入 PWM 信号为20kHz 且占空比为1%时、输出电压不能满足 LED 的 VF。

    请建议如何增加输出电压。

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

       电流波形奇怪且错误、因为我们的 LED 驱动器应该提供连续电流、而不是您的波形中所示的 PWM 波形。 您是否曾尝试使用另一个芯片或更改为另一个调光频率?

    BR

    肖恩