This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B:PF 为低电平

Guru**** 2513785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927161/uc2854b-pf-was-low

器件型号:UC2854B

我无法获得理想的 PF、我设计了3千瓦 PFC、但当我将负载增加到1KW 时、PF 为0.94。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     
    PFC 专为在低线路和全功率条件下实现最佳功率因数而设计。
    随着线路电压的增加和功率的降低、功率因数将减小。

    这是因为桥式整流器直流侧的电容器往往会以低于交流线路瞬时值的残余直流电压进行充电。
    这将防止交流线路在此间隔提供电流。结果是功率因数下降。

    如果您的设计适用于3kW 负载、1kW 时的 pf 为0.94 、则很难提高该值。
    您是否尝试降低电容器的值?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的回复。 我认为必须有一些我漏掉的内容。 这是 pf 为0.94时的照片。 您有更多想法吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    该波形的测试条件是什么?
    您是否在任何负载或输入电压下获得了良好的波形?
    我可以看到、PWM 在峰值处非常不稳定、并且可能是电流环路没有正确响应。
    什么是波形通道2?

    您能否提供原理图供审核?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PF 为低电平时的波形。 CH3是 CA OUT 的波形。 通道4是输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是 PF 为0.99时的波形。 CH3是 CA 输出。 通道4是输入电流。 在输入176Vac 时,PF 正常(当负载为400W 时,PF 为0.99)。但在220Vac 时,当负载为2kW 时,PF 为0.98。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2854.pdf

    这是 SCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     
    看起来 PFC 将进入峰值电流限制并关闭 PWM。
    在原理图中、乘法器输出设置为20A 峰值输入电流、峰值电流限制设置为75A 峰值故障电流。
    这些值看起来都正常、因此我不知道为什么电流波形在仅1kW 负载下看起来如此糟糕。

    您能否再次检查这些值:

    0.02 Ω 感应电阻器

    从 VREF 到 PKLMT 为10k

    2K 从 PKLMT 连接到0.02欧姆的负极侧  

    2K 从多欧姆到0.02欧姆的负侧。

    原理图中的所有其他内容看起来都正常、但当您增加负载时、系统似乎会关闭。

    也许您可以在 GTDRV 上使用示波器探头、并监控在这一奇怪事件中发生的情况。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、John。

    我昨天检查了引脚。 向下 PIC 1是 220Vac 时的 PKlMT、即 CH3、CH4是输入电流。 Pic2是176Vac 时的 PKLMT。 真的看不出有什么大区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看栅极驱动信号并了解其在这些尖峰期间的行为?

    上面的一个波形显示、在这个尖峰序列期间、CAOUT 变为零。
    您需要弄清楚发生这种情况的原因、因为 CAOUT 等于零时、PWM 是最大值。
    CAOUT 从正常变为真正错误。  

    VCC 和 REF 是否正确去耦?
    您需要将采用1206或0805封装的 X7R 陶瓷电容器直接放置在控制器的 VCC 和 REF 至 GND 上

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。

    在这种异常 时刻、没有驱动信号。 当输入电流下降时、它将在一个开关周期内关闭。 它将持续5到6次、然后再次返回不正常状态。

    这是图片。 CH1是 MOS 的 Vgs、CH2是 L 电流。   是否可能是由最小管道周期引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raven、

    由于系统不稳定、栅极驱动器关闭。 大峰值电流是由于 PWM 过高以及系统意识到这一点时产生的  
    它通过关闭 PWM 来进行响应。
    问题是为什么会发生这种不稳定。 您看过了  
    (1)误差放大器补偿环路
    (2)电流感应放大器周围的噪声拾取
    (3)检查 VCC 和 VREF 上的波形。
    在负载期间、PCB 布局是否会产生任何系统噪声。
    此问题似乎仅在较高负载时出现、因此我怀疑存在布局问题。

    此致

    John