This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488 SEPIC -最小负载/跳跃脉冲

Guru**** 2766065 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM25118, LM5122, TPS61088, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924476/lm3488-lm3488-sepic---minimum-load-skipping-pulse

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件:LM5118LM25118LM5122TPS61088TPS54302

您好!

这是我的电路(我有另一个稳压器、 设置为3.8V/2.5A、具有相同的问题):

我在无负载或低负载时具有脉冲跳跃行为:

输入电压将始终在3-25V 之间变化。

在设计稳压器时、我分步使用了 AN-1484 (www.ti.com/.../snva168e.pdf)。 我不知道我是否错过了某个东西、但我没有找到计算给定组件值的最小负载的方法。

确切的公式是什么、以确保我的电路在任何输入电压条件下都不会进入低至1mA 的脉冲跳跃模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未显示、已校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    在每个开关周期中、向输出端提供的能量最小。 二极管不允许负电流、因此如果输出电压高于目标电平、器件必须停止开关。

    如果您需要一个转换器来将负载电流降至几乎无负载电流、则需要使用虚拟负载或同步转换来允许从输出端到输入端的负电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、感谢您的回答。

    在转到同步器件之前、我想知道是否有公式来指示 SEPIC 配置中给定频率的输出负载与所需导通时间之间的关系。 另一个最短导通时间较短的部分可能足以满足我的要求。 可以帮帮我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    一种可能是降低给定设计的频率。 您需要调整较低频率的补偿、但根据您具有的最小负载、导通时间可能会因较低频率而足够短。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    确实、降低开关频率有助于实现最小负载、但并非必要负载。

    我正在考虑 LM5118 (或 LM25118)。 我唯一的问题是启动时的最小 Vin 为5V、我的输入为3V。

    对于该器件、我不会对最小负载产生此问题、对吧?

    是否可以正常将 Vin 连接到3-25V 电源、在 VCC 引脚上启动时提供5V 电压(使用小型外部电荷泵)、并在启动后断开此5V 电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、

    在对 LM5118进行更仔细的审阅后、我注意到它不是同步控制器、我认为我将会有相同的行为、现在我证明 LM5122将适合使用与我在上面所述类似的方法、因为 VCC 将起作用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    您说得对、这种类型的控制器也会出现同样的问题。 请查看以下组件:

    您可能会在其中找到同步控制器所需的部件。

    我会将您的帖子转发给其他团队、因为我不知道这些器件的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno 和 Brigitte、您好!

    我看到这篇文章仍然存在。

    我相信、在上一篇文章的 html 链接中找到的同步整流器控制器可被视为"理想二极管仿真器"。
    换句话说、它们旨在使 MOSFET 作为一个正向压降几乎为零的正常二极管运行。

    但它们在本质上不允许反向导通(这不是理想的二极管行为)、因此我相信它们中的任何一个都不会提供 您在这里寻找的"同步转换"功能。  很抱歉、我们的团队没有这样做的器件。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 和 Brigitte、您好!

    实际上、我没有找到适合该项目的好解决方案。 如果不考虑价格和供货情况、TI 的一些器件将是完美的选择。

    因此、为了以一定的成本维护产品、我决定稍微更改一下架构、因此不再需要降压/升压、而是降压和升压、那么我有很多选择。 选择的器件是 TPS54302和 TPS61088。

    感谢您的支持。

    此致、