This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:开漏复位不喜欢驱动简单的逻辑缓冲器输入

Guru**** 2797255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927479/tps3808-open-drain-reset-doesn-t-like-to-drive-a-simple-logic-buffer-input

器件型号:TPS3808

您好!

连接原理图、请找到电源电路的右上角。  您可以看到、我将两个 TPS3808连接在一起。  我观察到的问题是、共享复位信号通常较低、每20ms 具有110us 的高脉冲。  因此、它基本上停留在复位状态。  为什么?  在经过一整天的故障排除后、我发现、如果我简单地将 SN74LVC1G34DBVR 的逻辑缓冲器输入(A)与共享复位信号断开、 共享复位信号的外观和作用符合预期-也就是说、它在上电期间保持低电平、然后在电源有效时变为高电平。  就像一个地方一样,应该采取行动…

为什么这个逻辑缓冲器输入会执行任何操作?  我很困惑。  此后、根据数据表的建议、我将4.7K 上拉电阻更改为20k 上拉电阻、使其大于10k Ω。  我还发现(通过实验)、只有5V TPS3808 IC 存在缓冲器问题。  3.3V TPS3808正常。

为什么 TPS3808关心连接到其复位线路的元件?  它不应该只关心 VDD / SENSE / MR?  功能图仅显示了一个简单的 MOSFET 开漏。  是否存在电源争抢以及 ESD 二极管正向偏置的情况?  我没有看到它、请帮助!e2e.ti.com/.../7652.power.pdf

谢谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    这是一个令人困惑的问题。 我最初的猜测是、它与器件的内部 ESD 二极管有关。 话虽如此、由于开漏输出、TPS3808确实关心复位线路。 任何可能影响器件逻辑电平的包括电阻器在内的电阻器都可能导致 IC 的高泄漏。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想回来分享问题所在。  两个 LT 转换开关拉取大量浪涌电流并使5V 电源跳闸。  如果复位信号由于 LT 切换开关的重复开/关使能而在超时周期振荡。  当然、当我断开逻辑缓冲器(用于启用 LT 转换器)时、电路运行正常。  这是其中一个问题、我在寻找错误的东西、直到我看到5V 电源电压下降。

    无论如何、感谢您的帮助和回复!

    Erik