This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:输入电压寄存器(0B/0Ah)是否设置?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922605/bq25703a-input-voltage-register-0b-0ah-setting

器件型号:BQ25703A

您好!

我们尝试将输入电压设置配置为17.664V (0B/0Ah)、我们的实际输入电压为19V、该电压是从 BQ25703AEVM VIN 端口测得的。 但我们始终在寄存器0B/0A 中得到0x0000、您有什么想法吗?

谢谢、

Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我还确认了寄存器27H 的值为0xfa。 但是输入电压寄存器(0B/0Ah)仍然为0x0。 我还禁用了看门狗计时器功能。

    谢谢、

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现一种奇怪的情况、在没有电池的情况下启动时、输入电压可以正确设置、并且只有适配器。 但是、如果我将电池作为默认插头并使用适配器进行引导、则无法很好地设置输入电压寄存器。 下面是使用适配器完成引导后的寄存器转储。 此外、我们将 BQ25703AEVM 返工为我们的平台实施了它的驱动程序。

    是否有任何用于设置输入电压的配置序列或步骤? 你对此有什么想法吗?

    [3106.736503] REG0x0:0x20e
    [3106.736869] REG0x2:0xe00
    [3106.737140] REG0x4:0x20d0
    [3106.737419] REG0x6:0x0
    [3106.737688] REG0x8:0x0
    [3106.737960] REG0xa:0x0
    [3106.738248] REG0xc:0x1400
    [3106.738530] REG0xe:0x2800
    [3106.738810] REG0x20:0xa400
    [3106.7399088] REG0x22:0x0
    [3106.73939398] REG0x24:0x2800
    [3106.739672] REG0x26:0xfe00
    [3106.739946] REG0x28:0x3800
    [3106.740225] REG0x2a:0x2023
    [3106.740515] REG0x2c:0x5554
    [3106.740807] REG0x2e : 0x7840
    [3106.741083] REG0x30:0x210
    [3106.741363] REG0x32:0x2b7
    [3106.741637] REG0x34:0x0
    [3106.741934] REG0x36:0x4a54
    [3106.743092] REG0x38:0x8120
    [3106.744341] REG0x3a:0xA0ff
    [3106.744737]电池充电电流:3584mA
    [3106.745016]电池放电电流:0mA
    [3106.745285] VSYS 电压:8320mV
    [3106.745576] BAT 电压:8256mV
    [3106.745854]将 CHARGE_CURRENT 设置为3584mA
    [3106.746128] MAX_CHARGE_VOLTAGE:8400mV
    [3106.746411] INPUT_VOLTAGE:3200mV
    [3106.746693] INPUT_CURRENT:2000mA
    [3106.746975] MIN_SYS_Votage:6144mV
    [3106.751794]状态:
    [3106.751804] AC_STAT:1.
    [3106.751810] ICO_DONE:0
    [3106.751816] IN_VINDPM:0
    [3106.751822] IN_IINDPM:0
    [3106.751828] IN_FCHRG:1.
    [3106.751834] IN_PCHRG:0
    [3106.751840] IN_OTG:0
    [3106.751846] F_acov:0
    [3106.751852] F_BATOC:0
    [3106.751858] F_ACOC:0
    [3106.751864] SYSOVP_STAT:0
    [3106.751870] F_LATCHOFF:0
    [3106.751876] F_OTGOVP:0
    [3106.751882] F_OTGOCP:0

    谢谢、

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

      我将在本周晚些时候进行测试并返回给您、以验证我是否可以观察到与您相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我尝试弄清楚输入电压设置为何无法正常工作、这似乎与继续 ADC 转换功能相关。 当我们想要获得一些 ADC 值时、我禁用继续 ADC 到单次触发3B[7]= 0、启动 ADC 转换(3B[6]= 1)。 我在论坛上搜索 BQ25703A 主题的相关文章、有些文章与我的类似。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/858863?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25703A%2525252525252520and%2525252525252520adc

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/838981?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq25703a%252525252520input%252525252520voltage

     以下是一些需要您反馈的问题。

    继续 ADC 转换器是否会影响输入电压设置? 如果正确、您能解释一下原因吗? 因为数据表中没有关于此限制的任何说明。

    2.修改输入电压设置是否仅适用于交流适配器? 如果只有电池没有适配器插件、则输入电压值似乎无法修改。

    下面显示了寄存器转储日志、请告诉我设置是否有任何问题需要提及的一点是、我们不需要 OTG 功能、只需使用正常的充电器功能。

    [204.706667]========================================
    [204.707147] REG0x0:0x20e
    [204.707441] REG0x2:0xe00
    [204.707857] REG0x4:0x20d0
    [204.708349] REG0x6:0x0
    [204.708654] REG0x8:0x0
    [204.709083] REG0xa:0x3880
    [204.709473] REG0xc:0x1400
    [204.709826] REG0xe : 0x2800
    [204.710124] REG0x20:0xa400
    [204.710426] REG0x22:0x0
    [204.710728] REG0x24:0x2800
    [204.711027] REG0x26:0xf300
    [204.711327] REG0x28:0xd00
    [204.711630] REG0x2a:0x1123
    [204.711931] REG0x2c:0x5656
    [204.712236] REG0x2e:0x7840
    [204.712538] REG0x30:0x210
    [204.712840] REG0x32:0x2b7
    [204.713139] REG0x34:0x0
    [204.713434] REG0x36:0x4a54
    [204.713732] REG0x38:0x8120
    [204.714030] REG0x3a:0x60ff
    [204.714330]电池充电电流:832mA
    [204.714629]电池放电电流:0mA
    [204.714930] VSYS 电压:8384mV
    [204.715229] BAT 电压:8384mV
    [204.715529]将 CHARGE_CURRENT 设置为3584mA
    [204.715830] MAX_CHARGE_VOLTAGE:8400mV
    [204.716127] INPU_VOLTAGE:17664mV
    [204.716426] INPU_CURRENT:2000mA
    [204.716725] MIN_SYS_Votage:6144mV
    [204.721364]状态:
    [204.721373] AC_STAT:1.
    [204.721379] ICO_DONE:0
    [204.721385] IN_VINDPM:0
    [204.721392] IN_IINDPM:0
    [204.721398] IN_FCHRG:1.
    [204.721404] IN_PCHRG:0
    [204.721410] IN_OTG:0
    [204.721417] F_acov:0
    [204.721423] F_BATOC:0
    [204.721429] F_ACOC:0
    [204.721435] SYSOVP_STAT:0
    [204.7221441] F_LATCHOFF:0
    [204.721447] F_OTGOVP:0
    [204.721453] F_OTGOCP:0
    [204.721459]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    谢谢、

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    您对上一个问题是否有任何反馈?

    谢谢、

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herman、

    1.你找到了答案。 只要适配器插入、就没有连续的 ADC 读数、这应该是可以的。 在上拉 CHRG_OK 后、在适配器合格后、您仍然能够使用连续 ADC。

    2.您仍然可以设置输入电压,但当适配器插入时,该寄存器将自动设置/覆盖到 VBus-1.28V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    请澄清:

    1) 1)为什么在适配器插入后0A/0B 寄存器复位为 VBUS-1.28v?

    2) 2)假设在启动/启动期间,我设置0xA=0和0xB=0,即使适配器插头导致0A/0B 复位到 VBUS-1.28v?

    3)是否有禁用 VDM 的方法?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatappa、

     由于还有另一篇文章包含您的问题、请让我们继续关注这个主题。 我将关闭此主题、因为原始帖子已被回答。