我测量了每个节点处的电压、并将其编译到文档中。
此帖子已锁定在 E2E 上、我无法直接回复、因此我将在此处向您发送材料。
请查看。
当可闻噪声时、至少会进行锥形充电、但可闻噪声的条件更复杂、重现性更低。
我认为当 VSW 中出现振荡时、也会出现可闻噪声、如图2B 和图3B 所示、但情况似乎并非如此。
如图4所示、当 VSW 中没有振荡时、也会产生可闻噪声。
VSW 的振荡可能是由于电感器的寄生电容(这是 DCM 升压转换器特有的行为)、BQ25887评估板(SLUUC12)的原理图显示、可以在 SW 引脚上安装缓冲电路、 这可能是该问题的解决方案。 情况似乎是这样。
由于安装区域很小、没有用于测量的麦克风、因此我无法确定哪个组件发出声音、但在原理图中可能是 C19或 L1。
您能建议硬件或软件解决方案吗?
很抱歉、您的回复需要等待很长时间。
e2e.ti.com/.../200727_5F00_BQ25887_5F00_audible_5F00_noise_5F00_issue.pdf