This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3891:LP3891/3892的热阻

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3891, LP3892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926380/lp3891-thermal-resistance-of-lp3891-3892

器件型号:LP3891
主题中讨论的其他器件: LP3892

大家好、团队、

我想知道 LP3891和 LP3892的 RθJB 和 RθJC。
两个 IC 都有规格吗?

封装为 PowerPAD-8。

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    我必须提交申请以获取此数据。 您能否评论一下客户为何对该特定 IC 感兴趣?

    我们有较新的 LDO、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    谢谢、请在您获取数据时告诉我。

    客户已寻找1.5A 固定输出、因此选项有限。
    但可接受可调节 LDO。
    如果您有建议、请推荐比 LP3892更好的器件。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    这看起来可能需要一两周的时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    您能否更新进度?
    我已经等了超过2周了。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    我刚才检查了数据、这里是:

    我希望这能回答你的问题。