This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430引脚7附近发生了非常奇怪的脉冲

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926963/tps5430-very-strange-burst-near-pin-7-of-tps5430

器件型号:TPS5430

大家好、

在上一个生产周期中、TPS5430大容量稳压器将引脚7!!! 我认为是内部 MOSFET。

您可以在此处所附的照片中看到。 TPS5430的供电电压为24V 直流。  

您是否知道为什么会发生这种情况? 可以帮助我解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirkuzz、

    您的二极管是否已损坏? 该二极管的额定电压/峰值电流是多少? 该器件的最大电流限制高达6A、因此您的二极管的额定电流需要达到该限值。

    如果您的二极管短路、则内部 MOSFET 也可能损坏。

    希望这对您有所帮助、

    奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在最后的生产周期中、我们不会遇到降压电路的问题。

    所有问题都是由标记代码为 TI 944 ZE8YG4的 TPS5430引起的

    我使用这一批量生产(TI 944 ZE8YG4)进行了一些测试、我看到 的结果更多

    对电力线上导致其断开和烧断的干扰敏感。

    与采用相同应力测试的该系列相比、过去购买的不同系列的 TPS5430从未中断。

    作为应力测试、我打算使用一根两米长的电缆为电路板供电30Vdc、从而由于电缆本身的电感而在集成电路的输入端产生尖峰。

    但是、组装过程中、始终使用两米长的电缆以24V 直流电压对其进行馈送会产生问题。

    您是否有关于它的任何信息?

    米尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米尔科

    问题是否仅与 (TI 944 ZE8YG4) TPS5430 IC 有关、而不与其他 TPS5430 IC 有关?

    您能否分享故障的范围图?

    是、如果导线电感导致不良尖峰、陶瓷电容也应导致 VIN 节点上的振铃、这也是不良的。

    您能否在 VIN 节点上放置一个具有 ESR 的电容器(如电解电容器)以抑制线电感产生的振铃?

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    是的、该问题是否仅存在于 TPS5430 IC 的 TI 944 ZE8YG4系列中、而不存在于其他 TPS5430中。

    几天前、我对标有5430 | TI 044 | ZHT3G4的新卷带进行了相同的测试 、它们没有任何问题。

    在所附的图像中、您可以看到 TPS5430的输入引脚中引入的尖峰。

    电源电压为24V 直流时、出现问题的系列会在出现几个此尖峰后烧坏

    (USB 充电器生产测试期间使用的电压)、而另一个系列在电源电压为30V 时、即使在200尖峰后也不会灼伤

    ( 在我了解问题后、我在实验室中用来向 IC 施加压力的电压)。

    在下图中、您可以看到24V 直流电源引起的尖峰

    对于下一批量产、我们在稳压器输入端插入了一个 NTC、以抑制尖峰并 获得出色的结果。 TPS5430的输入不再出现尖峰。

    我们如何解释 944 ZE8YG4系列的脆弱性?

    非常感谢、

    米尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米尔科

    正如您看到的、将会有一些零件间差异以及批次之间的差异。

    我们进行测试、以确保该部件符合电气特性表中列出的规格、但无法保证任何超出规格的部件。

    实际上、当超过 VIN 时、我预计~45V 尖峰会损坏器件、我不确定其他器件为什么不会因尖峰而损坏。

    希望这对您有所帮助

    -奥兰多