This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25088:具有 LM25088的降压直流/直流自举

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, UCC5304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924651/lm25088-bootstrap-for-buck-dc-dc-with-lm25088

器件型号:LM25088
主题中讨论的其他器件:LM5088UCC5304

大家好、

请回答以下 URL 上的问题;

e2e.ti.com/.../923803

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定 LM5088是否可以像这样可靠地用于高压转换。 让我检查一下。

    您得到的 TINA 误差是多少?  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请运行添加的 TINA 文件。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Orlando、

    你有更新吗?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    我不得不更换您的 MOSFET 和二极管、因为我没有库。

    当我使用100V 组件进行测试时、我首先遇到了 TINA 收敛问题。

    您看到的问题是这样吗?

    我可以通过转到"Analysis->Set Analysis Parameters"并像下面那样增加相对误差容限来解决收敛问题。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    感谢你的答复。 但是、我想得到的答案是直流/直流转换器的器件组合。
    我的想法是使用隔离式栅极驱动器作为启动带来开启高侧 FET。

    您能和我讨论一下电路配置吗? 或者、您能否介绍可以讨论的人?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AC Guy、

    我从 UCC5304团队收到的反馈是、自举电容器在启动时可能无法充电或保持充电、采用非同步拓扑。 他们建议使用 UCC5304数据表中所示的同步配置。

    也许您可以将开关节点拉至 GND 来为引导电容器充电、但如果出现错误或故障、则可能会面临400V 的击穿风险。

    另一个建议是将 PFET 与如下所示的非同步解决方案配合使用。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/08/25/crafty-idea-create-a-150v-non-synchronous-buck-solution-with-a-lower-vin-rated-controller

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多