This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:初级级中的恒定电流和恒定电压问题

Guru**** 1147690 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927567/uc3846-constant-current-and-constant-voltage-problem-in-primary-stage

器件型号:UC3846

尊敬的先生/女士:

我是 G.Suresh Kumar、我正在处理您的器件 UC3846 IC。  我们的设计要求是60V、20A 非 PFC。  请找到以下原理图。  请检查原理图并提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法打开您的原理图文件。 您可以重新发送吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../uc3846-pwm-child-card.pdfe2e.ti.com/.../900W-power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设 PT1是半桥驱动器、CT1 E13是变压器、次级电路未显示。

    我只需检查 UC3846部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您将您的设计与数据表中的图5进行比较。 以下是我的评论:

    A-out、C3需要并联一个电阻器

    B-OUT、R16需要并联一个电容器

    检查您的 VIN 和 VC 并与图5进行比较、我不确定 您要做什么、但 它们的连接看起来很奇怪。

    在 Ea 和 comp 之间、 R9应与电容器串联

    SD 必须为低电平才能启用操作、 它在您的设计中看起来 SD 不是低电平、因此您的电路无法启用。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  PT1是用于驱动半桥 MOSFET 的栅极驱动变压器。  CT1是用于测量开关电流的电流互感器、CT1次级电路在 UC3846 PWM 子级 Card.pdf 文件中提供。 另外、请查找随附的文件。  

    观察结果:

    目前 、我们在测试中遇到了问题。  充电器在150W 负载本身时会过载。  我们怀疑栅极驱动器电路中存在问题。  请仔细检查电路并帮助我们找出根本原因。  

    e2e.ti.com/.../4478.uc3846-pwm-child-card.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、充电器在150W 负载本身发生过载? 如果您怀疑栅极驱动器有问题、您能否捕获波形进行检查? 您的附件仅显示 IC 孔径、看起来正常、因此无法看到问题。 请提供您怀疑有问题的波形以帮助分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已进行以下审查、但您的电路没有变化。 您能回答为什么不呢?

    A-out、C3需要并联一个电阻器

    B-OUT、R16需要并联一个电容器

    检查您的 VIN 和 VC 并与图5进行比较、我不确定 您要做什么、但 它们的连接看起来很奇怪。

    在 Ea 和 comp 之间、 R9应与电容器串联

    SD 必须为低电平才能启用操作、 它在您的设计中看起来 SD 不是低电平、因此您的电路无法启用。