尊敬的先生/女士:
我是 G.Suresh Kumar、我正在处理您的器件 UC3846 IC。 我们的设计要求是60V、20A 非 PFC。 请找到以下原理图。 请检查原理图并提出建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../uc3846-pwm-child-card.pdfe2e.ti.com/.../900W-power.pdf
您好!
我建议您将您的设计与数据表中的图5进行比较。 以下是我的评论:
A-out、C3需要并联一个电阻器
B-OUT、R16需要并联一个电容器
检查您的 VIN 和 VC 并与图5进行比较、我不确定 您要做什么、但 它们的连接看起来很奇怪。
在 Ea 和 comp 之间、 R9应与电容器串联
SD 必须为低电平才能启用操作、 它在您的设计中看起来 SD 不是低电平、因此您的电路无法启用。
感谢您的回复。 PT1是用于驱动半桥 MOSFET 的栅极驱动变压器。 CT1是用于测量开关电流的电流互感器、CT1次级电路在 UC3846 PWM 子级 Card.pdf 文件中提供。 另外、请查找随附的文件。
观察结果:
目前 、我们在测试中遇到了问题。 充电器在150W 负载本身时会过载。 我们怀疑栅极驱动器电路中存在问题。 请仔细检查电路并帮助我们找出根本原因。
我们已进行以下审查、但您的电路没有变化。 您能回答为什么不呢?
A-out、C3需要并联一个电阻器
B-OUT、R16需要并联一个电容器
检查您的 VIN 和 VC 并与图5进行比较、我不确定 您要做什么、但 它们的连接看起来很奇怪。
在 Ea 和 comp 之间、 R9应与电容器串联
SD 必须为低电平才能启用操作、 它在您的设计中看起来 SD 不是低电平、因此您的电路无法启用。