This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:AVO 上方和下方的破折号

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924009/tps3808-dashes-above-and-below-avo

器件型号:TPS3808

我叫 Rene Grandmaison。 我在 Rochester Electronics 工作、我们是 TI 器件的授权经销商。 我们销售的器件之一是标有 AVO 的 TPS3808G33DBVT。 但它还在左侧有一条垂直线、在 AVO 上方和下方有一个破折号。 我们客户的主板出现故障,他们希望了解为什么只有这些带有标记的部件发生故障? 您能否向我指出可能发生的情况? 标记破折号本身的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rene:

    是否所有标有"AVO"的设备顶部以及故障设备仅具有行标记区分? 这种情况下或故障器件是否标记为 AVO?

    谢谢、
    Abhinav、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有装置均标有 AVO (良好和不良)。 只有故障器件具有线条标记区分。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好。 仍在寻找有关这些破折号的帮助。 如果您也能提供帮助、我还有另外一个。 更重要的是、如果有某种类型的参考文档、我可以使用它来解码这些有用的数字。 我一直在使用 IHS、但它是空的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rene、

    我将向我们的封装团队转发一个查询、以了解这里的差异。

    谢谢、

    Abhinav。