This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3514:TPS3514#39;s OCP 容差

Guru**** 2589255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926388/tps3514-the-tps3514-s-ocp-tolerance

器件型号:TPS3514

电流感测灌电流与电流感测设置引脚拉电流之比的容差

  当 RI 不等于30KΩ μ A 时、电流感应灌电流与电流感应设置引脚(RI)拉电流 I (REF)之比的容差是多少 ?

数据表仅显示了 RI = 30KΩ 时的容差。

2. OCP 的延迟时间

  OCP 的延迟时间是多少?

 电流比曲线与自然通风温度之间的关系

  30KΩ RI 不等于 Δ I 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我将研究您的问题、看看我是否可以聘请产品专家来帮助解决问题。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢您发送邮件、我将等待您的反馈。

    BTW,您是否还可以帮助检查引脚 VS12的灌电流规格?

    我的电路设计引脚 VS12的电流为1.644mA。  

    1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    您是否仍有此问题? 此外、我看不到图像、您能否重新连接?

    谢谢、
    Abhinav。