This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:'G#39;版本和'H#39;版本之间的差异

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926565/tps3850-q1-difference-between-g-version-and-h-version

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3850

大家好、

当我阅读 TPS3850数据表时、它 具有固定和可调型号。 我认为"G"表示固定版本、"H"表示可调节版本。

但在我们的数据表中、"H"版本具有许多变体、如下图所示。 我认为对于可调节版本、内部基准电压均为0.4V。 那么 H01、H09、H12之间的区别是什么 H50? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    对于该器件、G 和 H 版本之间的差异实际上与监控器的容差有关。 可以在数据表的表8或下图中找到命名规则的这种差异。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhinav,

    感谢您提供相关信息。 以下问题:我们如何区分固定版本和可调版本?  TPS3850H01是否是唯一一款可调节版本器件? 所有其他的 p/n 都适用于固定版本的器件?

    我的客户希望使用 TPS3850H30QDRCRQ1。 我认为这是一款固定版本的器件、监控器阈值为3V±0.21V。 请帮助确认我的理解是否正确。 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    '01'的代号用于可调器件(H01Q1)。 您对示例的理解是正确的。

    谢谢、
    Abhinav。