This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:令人困惑的是阈值电压和所需的标称电源电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925844/tps3808-confusing-about-threshold-voltage-and-required-nominal-supply-voltage

器件型号:TPS3808

大家好、

根据数据表规格、最小工作电压 VDD 约为1.65~1.7V、如何阅读下表-标称电源电压?

我认为低于1.65V 的任何电压都被视为非法、例如 、如果客户决定连接 SENSE 和 VDD 并将阈值设置为0.84V、则器件在阈值时的行为如何?  谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    这专门用于管理 SENSE 和 VDD 未连接到同一电源轨的情况。 如果连接在一起、器件必须高于最小 Vdd。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abhinav!

    这是我感到困惑的地方。

    为什么我们在 VIT 之外放置标称电源电压?  

    如果阈值为0.84V、 标称电源为0.9V、但器件是否能够真正接受 VDD = 0.9V?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    预期结果是您的感应轨实际上是0.9V、而您的 VDD 是稳定电压高得多。

    谢谢、

    Abhinav。