This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:TL431异常电压

Guru**** 2510505 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925430/tl431li-tl431-unexpected-voltage-thershold

器件型号:TL431LI
主题中讨论的其他器件:TL431TLV431

由于 TL431电路低于 TL431二极管停止导通~3.0V (J7处的电压)、但预计在2.5V +(IREF * R82)= 2.5V +(0.4uA * 1k Ω)时关闭、R82上的压降不会显著。

需要1k Ω 来限制反向电压电流。  

是否有任何关于二极管为什么停止传导3.0V 而不是2.5V 的见解?

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RFScott、

    J7上的最大和最小电压是多少?

    TL431仍需要 IKA (min)电压才能在开环模式下正常工作。 R81是一个非常大的值、可能会限制电流。

    我看到的是、Vth = 2.5V、然后 VKA = 2V。 因此、R81 (max)= Vth - Vka / Ika (min)远小于100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z、

    感谢您的回复、J7的最大电压为3.6V、电路的用途是2.5V 欠压锁定。  它是电池供电的器件、需要最大程度地减小待机电流。

    此致、

    Scott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    如果目标是降低电流、我有两个建议。

    我建议切换监控器、例如 TPS3840DL25DBVR、该监控器的监控电流低于1uA、阈值为2.5V。

    如果不是、那么我会使用 TLV431、因为其 Ika (min)小于100uA、因此您可以使用比 TL431上的电阻更大的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出的建议、我将对此进行探讨。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z、

    TPS3840DL25DBVR 将用于电压保护电路、以保护我们要使用低 Vf 二极管来提供反极性保护的器件。  二极管的泄漏电流可能会导致产生负电压、 TPS3840DL25DBVR 是否具有弱负电压保护?

    谢谢、

    Scott   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    弱负电压是什么意思?

    绝对最大值表显示该器件可处理低至-0.3V 的电压。  任何其他负面影响、您将需要保护。