This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 没有 LED 驱动器论坛

Guru**** 2540110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36011, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924620/no-forum-for-led-drivers

主题中讨论的其他器件:LM36011TPS92200

令人惊讶的是、您不会提供适合 LED 驱动器问题的论坛! 我的问题是:

TI 是否制造了不需要电流感应电阻器的单通道 LED 低压降高侧驱动器、尤其是在350mA 电流下驱动 LED 的超低电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      您能向我们介绍一下该应用是什么? 它需要线性或降压 LED 驱动器吗? 从我们的角度来看、我认为 TPS92610 (线性)、LM36011 (线性)或 TPS92200 (降压)可以满足您的要求。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用 在-40°C 至125°C 的汽车环境中以+- 5%的精度串联三个 LED 闪烁。 我忘记了添加线性 LED 驱动器、最好不需要极低的电流设置电阻器、但这可能是不可能的。 (我担心布线电阻。)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       对于具有350mA 输出电流能力的线性 LED 驱动器、我认为 TPS92610/3是支持此类应用的最佳选择。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能澄清一下器件型号吗? 您是指 TPS92610还是 TPS92613?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       是的、TPS92610和 TPS92613。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TPS92610:

    • GND 短路检测是否始终正常工作?
    • 是否可以 关闭接地短路检测?
    • 如果我不使用单 LED 短路检测功能、在电路中连接 SSH 和 SSL 以最大程度地降低电流消耗的最佳方法是什么? 我需要使电流消耗尽可能低。
    • 我知道、如果我不需要任何故障功能、除了过热、并且只使用一个驱动器、则故障引脚可以保持断开状态。 是这样吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       

    • GND 短路检测是否始终正常工作? 是的
    • 是否可以 关闭接地短路检测?
    • 如果我不使用单 LED 短路检测功能、在电路中连接 SSH 和 SSL 以最大程度地降低电流消耗的最佳方法是什么? 我需要使电流消耗尽可能低。  

      如果不需要此功能、则 SSH 和 SSL 必须连接到电阻分压器、以避免显示的错误警报
      数据表中的图21。

    • 我知道、如果我不需要任何故障功能、除了过热、并且只使用一个驱动器、则故障引脚可以保持断开状态。 是这样吗? 是的。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 SSL 和 SSH 连接在一起。 我的问题是:"如果我不使用单个 LED 短路检测功能、在电路中连接 SSH 和 SSL 以最大程度地降低电流消耗的最佳方法是什么? 我需要尽可能降低电流消耗"没有得到完全回答。 没有提到最大电阻分压器值可以是什么来最大程度地降低电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

       电阻分压器没有最大值。 kΩ 建议 R1和 R2greatersan100 k Ω 的电阻、因此电流可忽略不计效率。 您可以使用尽可能大的电阻器。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、即使极端值为1兆欧姆、SSH 和 SSL 输入也能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      是的、这只是用作检测的电阻分压器、因此您可以使用大电阻器来最大程度地减小电流。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    由于引线间距仅为0.65mm、引线间距仅为0.35mm、因此手工焊接原型设计非常具有挑战性。 您对手工焊接有什么建议或建议吗?  TPS92613具有更大的引线间距、但成本更高、电流额定值更高、这是我不需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

      这是一种非常标准的封装、广泛用于汽车和工业市场、您可以从供应商那里获得焊接方面的帮助。

    BR

    肖恩