This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:充电问题

Guru**** 2514495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925387/bq24075-charging-issue

器件型号:BQ24075

大家好

我在新设计中遇到 BQ24075问题。 请参阅以下原理图-未安装 R4、因此最大电流设置为500mA。 当我们插入 USB 时、PGOOD 和 GHG 引脚按预期拉低、USB 浪涌电流测试波形根据数据表在 ISET 引脚处出现。 但是、充电电流降至20mA 以下、电池充电不正常。

请提供任何援助。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT 上是否有任何负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem 先生,感谢他的答复。

    OUT 上有负载。 我尝试降低负载、但得到的结果相同。 但是、我的电路不允许我打开无负载、除非我切断了一些导轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将负载降低到多低?

    负载是否超过500mA 输入电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    负载远低于500mA。 正常运行电流为20-25mA、低功耗模式电流小于5mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要确认、当您观察到这种行为时、电池电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午拉海姆

    我尝试了各种电压、从3.5V 到4.1V 不等、再到4.1V 不等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅示波器捕获

    Capture1 -浪涌电流测试

    2.捕获2-在浪涌电流测试25ms 后开始充电

    3.捕获 -充电持续30ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    我还尝试了以下方法:-

    1、移除电容器 C1、C2和 C7、以确保不超过浪涌电流。

    2.将 R7增加至4k7以降低快速充电电流

    问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    这些电容器不应导致问题。 您注意到的浪涌电流行为是预期行为。  

    您在 TS 引脚上测量的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    我测量到1.2V 的小尖峰、该尖峰与浪涌电流测试一致、但随后电压降至大约1-2mV。 请参阅下面的捕获4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    我还尝试了以下方法:-

    1.从电池上拔下温度传感导线,以确保这不起作用

    2.切断为我的系统供电的轨道,以便 OUT 引脚上根本没有负载

    3.拉低 EN1以将浪涌电流限制为100mA

    4.尝试了 ISET 和 ILIM 上的各种电阻值

    上述任何一项似乎都没有帮助。 芯片似乎仍然没有为电池充电。 我需要让客户评估该产品、但直到我使电池充电器正常工作才能进行评估。 请你提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Warren、

    您能否报告在每个引脚上测量的直流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Raheem、请在 USB 断开连接后找到以下内容:-

    引脚编号

    无 USB

    (五)

    USB

    (五)

    1 0 0
    2. 3.7. 3.7.
    3. 3.7. 3.7.
    4. 0 0
    5. 0 0
    6. 3.3. 3.3.
    7. 3.3. 0
    8. 0 0
    9. 3.3. 0
    10. 3.7. 5.08
    11. 3.7. 5.08
    12. 0 0
    13. 0 5.08
    14. 0 2.25.
    15. 0 0
    16. 0 25-4mV

    引脚16上的电压从25mV 开始、并使用万用表降至4mV、但正如我们从上面的示波器捕获中所知、对于浪涌测试、这大约是2.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然看到 TS 引脚、ILIM 引脚和 ISET 引脚存在相同的问题。

    ISET 引脚将与充电电流成正比。 当 VBAT 为3.7V 时、ISET 应约为2.25V。

    主要问题仍然是 TS 和 ILIM 设置为0V。 发生这种情况时、器件不会充电。

    我们可以尝试的下一个方法是在 EVM 板上使用器件。 您是否能够尝试该方法?  

    我想将 PCB 和器件之间的问题分开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Raheem

    很遗憾、我没有 EVM。 我有两块电路板和两块不同的电池、问题都在这两块电路板上。 我担心器件、因为标记与数据表不同-请参见下图并放大到 U1中。 我的一位工程师在之前的项目中使用了该 IC、它运行良好、因此不确定它为什么不工作、因为布局非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否有任何方法可以注入电压来强制充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    您可以尝试在 T 上强制施加0.7V 电压

    但是、ISET 引脚的电流与充电电流成正比、因此如果电流源不工作、则不会发生充电。

    请将您的地址秘密发送给我、以便我可以向您发送 EVM 板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨拉海姆

    当我将 TS 引脚强制为0.7V 时、它看起来工作正常。 两个不同的电池都有 NTC,这一问题很明显,所以我不知道为什么会发生这种情况。

    我已发送连接请求、以获取您的物理地址电子邮件地址。

    此致

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    这是一个很好的发展。 这意味着问题肯定在时间上。 如果您不连接热敏电阻、并且 TS 引脚上只有10k 电阻器、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem

    已尝试在 TS 和 GND 之间使用10k、但此方法不起作用。

    在 TS 上注入0.7V 仍然可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Warren、

    我已经离开办公室几天了。 我认为主要问题是 TS 和 ISET 引脚上的电流源无法正常工作。 我将向您发送 EVM 板、这些板应在几天内提供。 将 IC 放置在这些电路板上、并告知我是否发生了正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Raheem

    感谢您发送电路板-我收到电路板后会尽快回复。