This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图审阅

Guru**** 2547230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926633/bq77915-schematic-review

器件型号:BQ77915

您好!

请查看我的原理图设计、了解13s 10A 规格。

请提供反馈。

此致、

Shivanie2e.ti.com/.../Schematic_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    我在原理图中看到了一些需要更正的问题。 我建议您进行这些更正、并将新版本发回重新审阅:

    • 堆栈中的每个器件都不能使用相同的 GND 基准。 您应该有一个 GND、GND_Middle 和 GND_UPPER。 请参阅此 BQ77915堆叠应用、而不是示例原理图: https://www.ti.com/lit/an/slua906/slua906.pdf
    • R54 (LD 引脚电阻器)应为470k (而不是470)
    • 检测电阻器引脚上缺少组件。 请参阅数据表中的第10.2节-应包含串联电阻器和滤波电容器(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq77915.pdf)。
    • 底部器件配置为3节电池。 这应该使用 VC0 - VC3进行电池连接。 有关连接3节电池的示例、请参阅数据表图9-11。

    确保参考数据表示例和堆栈应用手册示例、以仔细检查所有内容。 然后再将其发送给我、我可以帮助查看最终原理图。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的快速响应。 请查找更新的原理图、并修复您的所有意见。

    请您进行审核。

    此致、

    Shivani Ghorpade

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    这看起来要好得多。 我与一位同事进行了检查、他们建议将5-4-4电池连接到每个器件(顶部器件连接5个电池、中间器件连接4个电池、底部器件连接4个电池)、作为5-5-3的更好选择、以便更均匀地分布电池。  

    此外、不清楚中间接地和上部接地是否连接到正确的点。 它们应连接到该组中最低电池的底部。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    根据您的建议、我已将电池分布更改为5-4-4模式。 请查看最终原理图。 此外、让我知道保险丝位置和电池平衡 LED 是否正确。

    中间接地和上部接地现在通过标记(电路原理图限制)连接到该组中的最低电芯。 请告诉我这是否正确。

    此外、我还想知道 BQ77915可以支持的最大电流。

    此致、

    Shivani Ghorpadee2e.ti.com/.../Schematic_5F00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    接地连接正确。 不需要 LED -这些 LED 仅包含在 EVM 中、以帮助用户在评估器件时查看平衡是否正常。 它们通常不包含在实际电池中。

    保险丝放置看起来正常。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的反馈。 请告诉我 Bq77915可以支持的最大电流。 电压要求是10.8V 至72V、但电流要求是什么?

    此致、

    Shivani Ghorpade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    很抱歉、我之前未回答有关电流的问题。 BQ77915没有最大电流限制、因为它只是监控感测电阻两端的电压。 您需要针对您在应用中期望的电流仔细选择感应电阻器值。

    数据表的第10.2.2节中有一个很好的示例用于选择感测电阻值。 您需要考虑 OCD 和 SCD 保护所需的电流值。 设计示例展示了如何实现这一点。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的反馈。 我还想知道在我的案例中使用外部电池平衡是否正确。 我的充电电流为5A、考虑到10%的终止电流、电池平衡电流的计算结果为500mA。

    我不确定电池平衡电流的计算。 甚至观看了电池平衡视频。 您能不能就此提供指导。

    此致、

    Shivani Ghorpade  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivani、

    电池平衡电流取决于应用。 如果您需要高于50mA 的电池平衡电流、则需要外部 FET。

    10%仅作为数据表中设计示例的一部分进行选择。

    此致、

    Matt