This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5925:TLC5925和 TLC59025之间的差异

Guru**** 2640945 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5925, TLC59025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166008/tlc5925-difference-between-tlc5925-and-tlc59025

器件型号:TLC5925
主题中讨论的其他器件: TLC59025

您好!  

我们正在考虑将 TLC5925和 TLC59025用作其他公司 IC 的替代产品。

就数据表而言、差异未得到明确理解。 我想知道这两个器件之间的所有差异。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在24小时内检查您的问题并回复您。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    TLC5925和 TLC59025之间的主要差异如下所示:

    1. 它们在 IO 和 Rext 之间具有不同的比率。 请查看 两个数据表中的第9.2.2.1节"调整输出电流"以获取参考。
    2. 通道间输出电流精度的范围不同。

    此致、

    Steven