This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:关于1.2us 响应时间

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7310, TPS22965, LM73100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162875/lm7310-regarding-1-2us-response-time

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件: TPS22965

你(们)好

这与 LM7310的响应时间(1.2us)有关,我们在设计中将其用于过压保护。

在我们的设计中、LM7310的输出通过电源开关(TPS22965DSGR)提供给 AM6254。 我们已将 LM7310电路的阈值设置为3.52V、因为我们要切断超出 AM62xx 建议电压(3.135V - 3.465V)的电压。 LM7310可能会误将5V 电压馈入其中、在此期间 LM7310应关闭输出。 我们从数据表中了解到、响应时间为1.2us。 那么、LM7310的输出电压是否会出现任何尖峰、之后将切断该尖峰? 请告知我们、对于我们的设计、尤其是 AM625x、此响应时间是否合适。下面是我们的实现方案。 LM7310的输出提供给为 AM625x 供电的电源开关和 PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prermalatha、

    感谢您的联系。 在响应时间内、VOUT 将跟随 VIN。  因此、如果您的输入具有非常高的压摆率、使其能够在1us 内达到峰值、则 VOUT 将跟随该峰值。 但我不认为这会是一个问题、因为电子保险丝的输出进入绝对最大额定值为6V 的 TPS22965的输入端、因此5V 瞬态不会成为问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据以下电路、TPS54561DPRR 会产生意外的5V 电压。 在可能的故障用例场景下(即向 LM7310馈送5V 直流电而不是3.3V 电压)、 我们需要知道 AM625x 不会受到损坏。LM7310的输出通过电源开关连接到处理器引脚。 处理器电源引脚的额定电压为3.3V。因此、请确认这一点、因为我们不希望处理器引脚损坏。 请考虑5V 降压转换率以及电源开关的响应时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prymlatha、

    我不知道您的处理器是否可以在1us 内处理5V 电压。 但是的、电子保险丝需要1us 的响应时间、VOUT 将跟随 VIN、我只能确认这一点。 通常、我们的所有电子保险丝都将具有如此长的响应时间。  如果可能、您可以尝试使用 LM73100EVM 进行评估。

    此致

    Kunal Goel