This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:设计审查

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165097/tps25985-design-review

器件型号:TPS25985

您好!

我的客户正在设计 TPS259850RQPR。

请查看以下原理图。

e2e.ti.com/.../TPS259850RQPR.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在设计中使用 TPS25985。 我们将查看原理图并在明天回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下观察结果。  

    1) 1) D104应为 SMDJ12A 或等效设备。

    2) 2)请在 EV/UVLO 引脚和 GND 之间放置1nF 陶瓷电容器、以提高抗噪性能。  

    3) 3) SBR10U45SP5-13或等效器件需要放置在 OUT 引脚与 GND 之间。 TVS 二极管和肖特基二极管应放置在布局中靠近器件的位置。

    4) 4)在 R45上放置一个22pF 电容器。

    5) 5)在 IREF 引脚与 GND 之间放置一个1nF 电容器。

    请遵循 www.ti.com/.../slvucb8a.pdf 中提供的 EVM 原理图

    此致、

    Avishek Pal

    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch 

    重要法律声明:此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。