This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:器件低侧 FET 可能出现故障

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166027/tps563200-possible-device-low-side-fet-failure

器件型号:TPS563200

该器件用于从+12V 输入产生+5.3V 电压的转换器。 当引脚2的 S/C 与引脚1 (GND)发生故障时、器件似乎在功率需求降低时发生故障、此故障非常一致且可重复。 我不认为电路板布局或反馈电阻值是此故障的原因。

查看 SW 引脚2 (电感器的开关侧)上的波形后、当电感器中仍存在能量时、低侧晶体管似乎会关闭、 从波形突然变为负电压几乎为1.5V 的观察中得出了这一结论。

作为实验、我将一个肖特基二极管(额定电流为1A)从 SW 引脚2连接到0V (阴极到开关侧)、波形中的突然下降现在被钳位到大约-200mV。 使用此附加二极管、即使在多个器件上进行了严格测试、也不会再发生故障。

该设计符合数据表参考设计、但反馈电阻器经调节可实现+5.3V 输出。 欢迎就此提出任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以帮助共享原理图、布局和 SW 波形吗? 请使用接地弹簧测量 SW 波形、以最大程度地减小接地环路、并且不要在示波器上设置带宽限制。

    BRS

    Zixu