This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BMS 芯片噪声 ADC 测量

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164064/bq76940-bms-chip-noisy-adc-measurements

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350

大家好、我们在12芯片配置中使用了 BQ7694、并观察到了12芯片 ADC 测量上的异常行为、该行为未反映在外部模拟测量中。 在几个充电周期后、两个不同的电池和芯片上出现了此问题。

它似乎表现为40-50mV 压降、然后在压降之前返回测量值。 在再循环一会后、问题也会蔓延到电池9。 视频。

从外部电源断开电池后、"跳跃"仍然存在

e2e.ti.com/.../pxl_5F00_20221020_5F00_225851237.ts_5F00_2.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在问题扩展到单元格9后:

    e2e.ti.com/.../pxl_5F00_20221021_5F00_180131066.ts_5F00_2-_2800_1_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们在电路板中使用芯片的方法图片。 第二张照片是第一张中 BPM 单元接口块的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否使用 BQ76940的电池平衡功能?  一种可能是 、当平衡被部件暂时禁用以进行测量时、稳定时间过长。  如果您将电池输入电容器的值从1uF 降低到0.22uF、这可以通过减少时间常数来帮助解决精度问题。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andria。 我们正在使用 BQ76940的电池平衡功能、但在没有充电/放电的情况下、问题仍然存在。

    如果我们完全从外部电源中取出电池组、电压将继续像上述那样跳变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这可能不是硬件问题。  相反、它可能源自您对电池电压的读取方式。

    如果在两个单独的事务中读取电池电压读数的高字节和低字节、则可能会发生"跳跃"电压现象。 您是执行块读取来同时读取两个字节、还是执行两次单独的 I2C 读取来读取每个字节?

    如果您将两个字节作为块读取一起读取、 这可能会解决您的问题。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们今天做了更多的调查。 我们将通过 BQ78350对此进行通信、并以250ms 的间隔对其执行 Ping 操作以获取数据。 我们正在对每个电池电压的两个字节进行单独的 i2c 读取、因此我不认为我们看到了您描述的问题。

    但是、我们确实注意到、电压噪声恰好每两秒发生一次。 BQ76940数据表显示这是温度读取频率、因此我们探测了这些节点。

    这是热敏电阻 R66/RTD3上的电压。 当电流流经电阻器时、电压会下降、测量结束时、似乎会产生某种反激效应。 不确定它实际上是否是反激式效果、这正是我们目前所说的效果。

    这是 C4上的电压、即 Vc10x 和 Bat 之间的电容器。 这里似乎叠加了两个信号。 小尖峰会以250ms 的间隔发生、我们认为这是 ADC 对电池电压进行采样。 较大的尖峰在2秒间隔内发生、我们认为这是启用热敏电阻进行测量的结果。 这三个热敏电阻的偏移量大约为每秒2/3。 可以看到"反激效应"、这会导致在热敏电阻测量后立即发生 ADC 采样上的错误测量。 不确定为什么只有 Cell12在所有电池同时采样的情况下始终读数比其他电池低5-10mV。 使用万用表进行交叉检查时、所有电池的电压都相同、低至毫伏。

    为什么热敏电阻测量值看起来与观察到的反激效应相关? 是否有任何方法可以抑制这种情况、以保持电池12的精确电压读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我相信此主题可以解决您的问题: (+) BQ76940:bq76940与 bq78350-R1的奇怪频率噪声-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    您可以更正、每2秒重复干扰可能表示 与热敏电阻相关的问题、这在文章中得到了解决。  我将链接文章 bq76930和 bq76940评估模块(修订版 C)中讨论的 EVMUG。  希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、我仔细检查了我们的滤波电阻器/电容器、它们与 EVM 原理图上的1kohm / 1uF 相匹配。 我注意到的唯一差异是、与建议的4.7uF 相比、REGOUT 上的电容器为10uF。 另一篇论坛文章说这不应该是问题、但您认为这可能会在 LDO 上造成一些不稳定、从而损坏测量结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果二极管导通、则可能会导致问题。  我想验证您是否在使用标准二极管、如另一个线程中所述。

    REGOUT 电容器不应成为问题。  但是、您可以尝试使用较小的值进行确认。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是这个二极管、它似乎是一个相当标准的二极管: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds16003.pdf

    我们尝试将射频(R13、R15和 R36)换用100欧姆电阻器、到目前为止、噪声问题仍未解决。 但是、我们仍然看到 Cell12上存在5mV 的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴听到您的射频值转换解决了您的噪声问题。

    关于顶部电池上的5mV 失调电压、Bq76940在室温下的电芯电压电平精度为+/- 10mV、因此5mV 失调电压在范围内。   更多信息、请参阅数据表中的第7.5节"电气特性"。

    最棒的

    Andria