Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750, USB2ANY, BQ25792
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM-01、 USB2ANY、 BQ25792
尊敬的 TI 支持团队:
我正在为我们的电池充电器设计评估 TPS25750 PD 控制器。 我认为 TI 的 USB-PD-CHG-EVM-01是开始评估的好选择。 我的评估步骤将是:
使用 USB-PD-CHG-EVM-01作为 USB PD 电源接收器为我们的产品电池充电。
2.使用 TPS25750应用编程工具配置 TPS25750并生成二进制文件对 EEPROM 进行编程。
将 TPS25750从器件 I2C 端口连接到 MCU。
根据 USB-PD-CHG-EVM-01网页、我购买了 USB-PD-CHG-EVM-01和 USB2ANY 硬件。 我有以下问题需要向 TI 团队确认:
a) TPS25750应用编程工具是否与 USB-PD-CHG-EVM-01和 USB2ANY 硬件兼容、因为我想使用 TPS25750应用编程工具在具有不同 PD 电压或电流的 USB-PD-CHG-EVM-01上更改 TPS25750配置? 如果不是、什么硬件设置允许我配置(而不是编程) TPS25750并为 EEPROM 生成配置二进制文件?
b)如果 a)问题的答案为否定、USB2ANY 是什么、因为 USB-PD-CHG-EVM-01上的连接器 J3标记为 USB2ANY?
谢谢、
HLI