This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:C 版本的 PSpice 模型-钳位是否在器件中?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165931/tps272c45-pspice-model-for-c-version---clamp-is-in-the-device

器件型号:TPS272C45

大家好、  

TPS272C45C 上的仿真显示输出电压被钳位在-2V 接地、而未连接任何外部 TVS /二极管。 如果  TPS272C45C 中没有内部钳位、我希望电压应该比负电压高得多。 您能否帮助确认在 TPS272C45C PSpice 模型中是否有钳位建模?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    是的、我确实看到了与我在研究模型时类似的行为。 当我查看内部时、似乎 C 版本的 VDS 钳位已被移除。 可能还有其他事情正在发生、我们需要对此进行研究。

    此请求的紧急程度如何?

    此致、

    您好