This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2954A:在缺少输入电压的情况下、无法清楚地定义可存在的最大输出电压

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166083/lp2954a-no-clear-definition-of-what-max-output-voltage-can-be-present-in-the-lack-of-an-input-voltage

器件型号:LP2954A

数据表指出、输出电压可在1.23至29伏之间进行编程。  第7.3.3节(输出隔离)中规定:"只要稳压器接地引脚接地、稳压器输出就可以在稳压器输入电源关闭的情况下保持连接到有源电压源(例如电池)。 如果接地引脚保持悬空、则如果输出被外部电压源上拉、可能会损坏稳压器。'  那么、我的问题是、当没有输入电压时、输出端可以保留的最大电压是多少。  绝对最大额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    遗憾的是、我们没有比数据表中的更多信息、因为这是一款传统的 National Semiconductor 器件。 输出引脚确实可以承受高达29V 的电压而不会造成损坏、但在没有输入时是否在输出端施加29V 的电压尚不清楚。 我建议订购一些样片并执行基准测量以进行验证。

    此致、

    Nick