This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614-Q1:如果使用外部 MCU + BQ75614-Q1、它可以实现多高的库仑计数器精度?

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ75614-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164583/bq75614-q1-what-coulomb-counter-accuracy-can-it-achieve-if-using-external-mcu-bq75614-q1

器件型号:BQ75614-Q1

你(们)好  

如果使用外部 MCU + BQ75614-Q1、它可以实现多高的库仑计数器精度?  

假设

我们正在对电流感应进行连续转换 、转换时间设置为1ms  

假设我们可以从 BQ75614捕获每个中断、并且可以精确地对当前数据进行时间积分。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问得好。 让我们来看看这一点、我们会尽快回复您。  

    最棒的

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    该器件不进行典型的库仑计数、只是连续提供测量、因此由 MCU 端如何处理累积。 该器件还能够在 GPIO 引脚上查看测量值何时准备就绪、并允许延迟 ADC 同步测量值。

    此致、

    泰勒